Paneles de instrumentos
Los paneles de instrumentos del tipo Energía muestran información sobre el consumo de energía acumulado a lo largo del tiempo. Los del tipo Tendencias históricas muestran cada uno de los puntos de datos recopilados correspondientes a los dispositivos/temas y los plazos seleccionados.
El Com'X es compatible con los cuatro periodos de tiempo propios de paneles de instrumentos de energía descritos a continuación.
| Periodo | Descripción |
|---|---|
| Día actual-otro día | De forma predeterminada, muestra una comparación del día anterior con respecto al actual por horas. |
| Semana actual-otra semana | De forma predeterminada, muestra una comparación de la semana anterior con respecto a la actual por días. |
| Periodo de 4 semanas actual-otro periodo igual |
De forma predeterminada, muestra una comparación del periodo de cuatro semanas anterior con respecto al periodo actual. Los meses se alinean conforme al día de la semana, y no conforme al día del mes. |
| Año actual-otro año | De forma predeterminada, muestra una comparación del año natural anterior con respecto al año actual por meses. |