DOCA0098ES-09

Exportación de datos históricos

Exportación de datos históricos le permite definir temas de dispositivo para descargar y exportar un archivo .csv para cada dispositivo.

El formato de registro de datos históricos y el formato de nomenclatura de archivos es el mismo que en el caso de una publicación de una CSV Export.

Los temas disponibles incluyen únicamente temas configurados para el registro.

** (See File Format of CSV Export).(see Selecting Measurements to Log or Publish)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?