DOCA0098ES-09

Vista de resumen de dispositivo

Vista de resumen de dispositivo proporciona resúmenes de uno o varios dispositivos seleccionados.

Las mediciones mostradas en cada resumen se enumeran a continuación:

Resumen Medición
Circuito
  • Demanda de intensidad RMS (A)
  • Potencia activa (kW)
  • Factor potencia
  • Estado del interruptor
Intensidad de carga Intensidad RMS (A) en fase
Demanda de intensidad Demanda de intensidad RMS (A) en fase
Potnc
  • Demanda actual (kW)
  • Demanda punta (kW)
  • Fecha y hora registrados
Energía entregada
  • Energía activa entregada (kWh)
  • Energía reactiva entregada (kVARh)
  • Energía activa total (kWh)
  • Energía reactiva total (kVARh)
Energía recibida
  • Energía activa recibida (kWh)
  • Energía reactiva recibida (kVARh)
  • Energía activa total (kWh)
  • Energía reactiva total (kVARh)
Calidad de energía
  • Factor de potencia total (kWh)
  • Frecuencia (Hz)
  • THD de V L-L (V)
  • THD de V L-N (V)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?