DOCA0098ES-09

Vista de dispositivo único

Vista de dispositivo único muestra la información siguiente sobre el dispositivo seleccionado.
Menú Descripción
Área supervisada Parámetros que describen la ubicación y el uso del dispositivo, tal y como se definen en la sección Propiedades comunes.
Indicadores

Vista analógica de las lecturas de los dispositivos.

Las opciones son Intensidad de carga (A), Potencia, Tensión L-L y Tensión L-N.

Básicos Lecturas más comunes del dispositivo seleccionado.
Energ. Vista tabulada de los datos de energía.
Demanda Vista tabulada de los datos de demanda de potencia.
Calidad de energía Vista tabulada de los datos de calidad de energía.
** Common Properties
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?