DOCA0098ES-09

Gestión de contactos

Gestión de contactos le permite crear una lista de direcciones para publicar datos en SMTP o al enviar correos electrónicos en base a eventos en Sucesos personalizados.

Deberá crear al menos un contacto antes de configurar los correos electrónicos en base a eventos.

AVISO
INCUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE LOS DATOS
Observe los reglamentos y la legislación sobre privacidad de los datos regionales cuando use direcciones de correo electrónico individuales e información personal.
El incumplimiento de estas instrucciones puede dar lugar a quejas, reclamaciones de responsabilidad o multas por incumplimiento de los reglamentos de protección de datos pertinentes.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?