DOCA0098ES-09

Gestión de páginas personalizadas

Puede crear y añadir páginas web personalizadas en el Com'X para ofrecer una vista general de los edificios.

La presente sección explica cómo añadir páginas personalizadas en el Com'X. Para obtener información sobre API y cómo crear una página personalizada, consulte la Nota técnica sobre páginas web personalizadas del Com'X 510, 7EN72-0199.

ADVERTENCIA
RESULTADOS DE DATOS IMPRECISOS
  • No configure el software de forma incorrecta, ya que podría dar lugar a la generación de informes y/o resultados de datos imprecisos.
  • No haga depender sus actividades de mantenimiento o reparación exclusivamente de los mensajes y la información que muestre el software.
  • No se guíe exclusivamente por los datos mostrados en el software para determinar si el dispositivo funciona de manera correcta o cumple la totalidad de las normas y los requisitos aplicables.
  • No utilice los datos mostrados en el software en sustitución de prácticas laborales adecuadas o un correcto mantenimiento del equipo.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?