DOCA0098ES-09

Definición del protocolo de transferencia

Pueden utilizarse diferentes protocolos para exportar datos.

Los protocolos de la lista desplegable Protocolo varían según la plataforma seleccionada, tal y como se muestra en la tabla siguiente:

Plataformas Protocolos de transferencia admitidos Formato de archivo
Energy Operation
  • FTP
  • HTTP y HTTPS
XML
Digital Service Platform Definido automáticamente por el Com’X EWS
Exportación en CSV
  • FTP
  • HTTP y HTTPS
  • SMTP
CSV

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?