DOCA0098ES-09

Ajustes de correo electrónico

Ajustes de correo electrónico le permite configurar la conexión a un servidor SMTP para publicar un archivo .csv por SMTP.
AVISO
INCUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE LOS DATOS
Observe los reglamentos y la legislación sobre privacidad de los datos regionales cuando use direcciones de correo electrónico individuales e información personal.
El incumplimiento de estas instrucciones puede dar lugar a quejas, reclamaciones de responsabilidad o multas por incumplimiento de los reglamentos de protección de datos pertinentes.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?