DOCA0098ES-09

Publicación

La subficha Publicación sirve para seleccionar la plataforma a la que se enviarán los datos registrados.

El Com’X es capaz de publicar datos en tres plataformas distintas de Schneider Electric (servidores de bases de datos):

  • Energy Operation
  • Digital Service Platform (DSP)
  • Exportación en CSV

El Com’X exporta los datos en el formato de archivo correcto en función de la plataforma seleccionada. Posteriormente, los datos pueden ser analizados en el servicio al cual se ha suscrito.

La suscripción a Energy Operation o DSP deberá configurarse con un representante de Schneider Electric antes de configurar la Plataforma de destino del Com’X.

Para publicar en DSP, deberá habilitar los Schneider Electric Services en Configuración > Configuración general > Schneider Electric Services.

Gracias a la función Exportación en CSV, el Com’X permite exportar datos al servidor de bases de datos del propio usuario en el formato de archivo .csv.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?