DOCA0098ES-09

Acceso a redes aguas arriba

En Gestión del firewall, puede habilitar el acceso a redes aguas arriba.

Esta función permite a los dispositivos aguas abajo acceder a servidores (como DNS, SNTP y SMTP) en la red aguas arriba.

La siguiente tabla describe la interfaz aguas abajo (donde se originó el mensaje) y la interfaz aguas arriba a la que se redirigirá el mensaje, en función de la selección de red.

Opción de red Aguas abajo (desde) Aguas arriba (hacia)
GPRS/3G solamente Puerto Ethernet 2 GPRS/3G
GPRS/3G y red conmutada — — — —
Solo Wi-Fi Puerto Ethernet 2 Wi-Fi
Wi-Fi y red conmutada — — — —
2 puertos conmutados (1 dirección para ambos) Acceso a red aguas arriba no disponible
2 puertos independientes (1 dirección IP para cada uno) Puerto Ethernet 2 Puerto Ethernet 1

Por ejemplo, con el Com’X configurado para usar dos puertos Ethernet distintos, un IFE conectado aguas abajo al Puerto Ethernet 2 del Com’X puede enviar correos electrónicos a EcoStruxure™ Facility Expert mediante el Puerto Ethernet 1.

El acceso a redes aguas arriba está deshabilitado de forma predeterminada. Cuando se habilita, el acceso se adapta a la configuración de la red en Configuración de red.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?