DOCA0098ES-09

Usuarios

Existen dos usuarios predeterminados: admin y guest. Los administradores pueden crear más usuarios y asignarles permisos.

En la tabla siguiente se describen las credenciales de inicio de sesión para los usuarios:

Nombre de usuario Contraseña Grupo de usuarios
admin

Predeterminada: admin

Tras el primer inicio de sesión, se solicita al usuario que modifique la contraseña.

administrator
guest

Predeterminada: guest

Solamente el administrador puede cambiar la contraseña de guest. El usuario administrador puede cambiar la contraseña de guest durante la configuración inicial.

guest
Definido por el usuario El administrador asigna una contraseña inicial. El usuario deberá modificar la contraseña tras iniciar sesión. Definido por el usuario

A continuación se expone la interfaz que aparece para añadir, modificar o eliminar usuarios.

  1. Usuarios: Lista de usuarios del Com’X. El formato de los usuarios es ID de inicio de sesión (Nombre Apellidos).

  2. Información sobre el inicio de sesión:

    • El ID de inicio de sesión es el identificador exclusivo de la cuenta.
    • El parámetro Grupo determina los permisos que desea asignar al usuario.
    • El administrador asigna una contraseña inicial.
  3. Información sobre el usuario: Incluye el nombre, los apellidos y la dirección de correo electrónico (opcional) del usuario.

** Enlace relacionado: (Consulte la sección Configuración de grupo).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?