DOCA0098ES-09

Configuración de la política de bloqueo de cuenta

Para configurar la política de bloqueo de cuenta:
  1. Vaya a Gestión del firewall.
  2. Haga clic en Política de bloqueo de cuenta.
  3. Escriba Restaurar el contador de bloqueo de cuenta.
  4. Haga clic en Guardar cambios.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?