DOCA0098ES-09

Exploradores web compatibles

Puede acceder al servidor de energía usando varios navegadores web.
Explorador Versión del explorador
Microsoft Edge 42.0 y superior
Internet Explorer IE9 y superior
Firefox 20.0 y superior
Chrome 24.0 y superior

Exploradores web recomendados

Se recomienda usar Chrome para PC.

En el caso de las tabletas, se recomiendan los exploradores siguientes:

Sistema operativo Explorador
Windows 10
  • Microsoft Edge
Windows 8
  • Internet Explorer
  • Firefox
iOS
  • Chrome
  • Safari
Android
  • Chrome
  • Navegador Android

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?