DOCA0098ES-09

Lista de verificación previa a la salida del emplazamiento del cliente

Schneider Electric recomienda cumplimentar la lista de verificación siguiente antes de abandonar el emplazamiento del cliente.

Esta lista no es exhaustiva.

Punto verificación Completado Comentarios
Registro de datos aparece como CON. en el encabezado.    
Publicación aparece como CON. en el encabezado (si procede).    
Cada medidor devuelve valores relevantes en las fichas Tabla de mediciones y Datos en tiempo real.    
Todos los sensores analógicos muestran valores adecuados en la Tabla de mediciones.    
No se muestra ningún icono de notificación en la Tabla de mediciones.    
Para conexiones Ethernet, los indicadores LED eth1, eth2 o ambos parpadean.    
Para conexiones GPRS o 3G, la conexión inalámbrica posee un nivel de cobertura como mínimo igual a 2/4.    
Para conexiones GPRS o 3G, verifique el indicador LED y el estado general.    
Para conexiones Wi-Fi, la conexión inalámbrica posee un buen nivel de cobertura.    
Para conexiones Wi-Fi, verifique el indicador LED y el estado general.    
La última publicación en la plataforma debe ser correcta (si procede).    

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?