Interfaz de puesta en servicio
En esta tabla se muestran los campos de puesta en servicio:
Campo | Descripción |
---|---|
Notificaciones |
Muestra el estado del proceso de configuración. Si falta algún campo o parámetro obligatorio, se muestra un vínculo a la ficha correspondiente. Haga clic en el vínculo, para que se le redireccione a la ficha. |
Registro de datos |
Muestra un botón con el que iniciar el registro de datos. El botón aparece deshabilitado si
|
Topología(1) |
En este campo se envía la arquitectura de medición a Energy Operation, creando así la jerarquía de medición en Energy Operation. opción que únicamente está disponible si se ha seleccionado Energy Operation como plataforma de publicación; Si no envía
la topología a Energy Operation, todas las mediciones aparecerán en el sitio denominado |
Publicación |
Le permite exportar manualmente los datos registrados a la plataforma alojada. . |
Consola de estado |
Muestra los pasos sucesivos con el estado correspondiente cuando se lanza la publicación, desde la construcción del archivo de datos hasta la entrega del archivo en el servidor de bases de datos. Consulte los registros de mantenimiento si se produce cualquier error durante la publicación. |
(1) Si cambia la topología del Com'X o modifica la configuración del Com'X añadiendo algún valor de medición o algún medidor tras la primera publicación, no utilice el botón Enviar topología completa. Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico más cercano de Schneider Electric. |