DOCA0098ES-09

Casos de reinicio

Cambiar la configuración del Com'X puede provocar un reinicio automático.
Configuración original de la red Nueva configuración de la red
2 puertos independientes
  • 2 puertos conmutados
  • GPRS/3G y 2 puertos conmutados
  • Wi-Fi y 2 puertos conmutados
GPRS/3G solamente
  • 2 puertos conmutados
  • GPRS/3G y 2 puertos conmutados
  • Wi-Fi y 2 puertos conmutados
Solo Wi-Fi
  • 2 puertos conmutados
  • GPRS/3G y 2 puertos conmutados
  • Wi-Fi y 2 puertos conmutados
2 puertos conmutados
  • 2 puertos independientes
  • GPRS/3G solamente
  • Solo Wi-Fi
GPRS/3G y 2 puertos conmutados
  • 2 puertos independientes
  • GPRS/3G solamente
  • Solo Wi-Fi
Wi-Fi y 2 puertos conmutados
  • 2 puertos independientes
  • GPRS/3G solamente
  • Solo Wi-Fi
NOTA: Se recomienda usar un router móvil externo en lugar de las configuraciones GPRS/3G. Consulte Configuración de GPRS/3G para conocer la lista de módems 3G externos recomendados.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?