DOCA0098ES-09

Configuración de GPRS/3G

El acceso a través de teléfono móvil puede añadirse al Com'X instalando un módem bajo la cubierta.

En esta tabla se muestra la configuración del GPRS/3G:

GPRS/3G solamente GPRS/3G y 2 puertos Ethernet conmutados (1 dirección IP para ambos)

Las opciones de red móvil dependen del módem que se haya conectado.

Las transmisiones a través de GPRS/3G/4G e inalámbricas son sensibles a las condiciones ambientales locales, como el estado del tiempo, la disponibilidad de la red y la presencia de otros dispositivos GPRS/3G/4G. Podría incurrir en costes de comunicaciones adicionales en caso de experimentar una conectividad deficiente.

Módems 3G

Los siguientes módems 3G han sido probados y son compatibles con el Com'X. Consulte la documentación del fabricante de cada móvil para conocer las especificaciones técnicas y las instrucciones de instalación detalladas.

Fabricante/Modelo Antena Notas
MultiTech (rCell) Externo
  • Recomendado
  • Conectado mediante cable de Ethernet.
  • Este módem debe instalarse en el alojamiento. Consulte las instrucciones de instalación del fabricante.
Digi Routers Externo
  • Recomendado
  • Conectado mediante cable de Ethernet.
  • Este módem debe instalarse en el alojamiento. Consulte las instrucciones de instalación del fabricante.
MOXA (OnCell) Externo
  • Recomendado
  • Conectado mediante cable de Ethernet.
  • Este módem debe instalarse en el alojamiento. Consulte las instrucciones de instalación del fabricante.
eTIC Externo
  • Recomendado
  • Conectado mediante cable de Ethernet.
  • Este módem debe instalarse en el alojamiento. Consulte las instrucciones de instalación del fabricante.
** (consulte la sección Configuración de parámetros de acceso con tarjeta EBXA-GPRS-SIM) (consulte la sección Configuración de parámetros de acceso con EBXA-GPRS)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?