DOCA0098ES-09

Configuración de puertos serie Modbus

El Com’X es el dispositivo maestro de la línea serie Modbus. Todos los demás dispositivos conectados a esta línea serie deberán configurarse como dispositivos Modbus esclavos.

Determinadas configuraciones de dispositivo esclavo como Velocidad en baudios, Paridad y Numero de bits de parada deberán coincidir con las especificadas en el Com’X. Esta configuración se establece desde la pantalla frontal de cada dispositivo.

En esta tabla se describe la configuración de puertos serie Modbus:

Campo Descripción Opciones
Baud rate Define la velocidad de la línea serie.

1200, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 y 115200 baudios.(1)

La configuración de fábrica es de 19200 a fin de que coincida con los valores de los equipos de Schneider Electric. La mayoría de equipos Modbus de terceros son compatibles con esta velocidad en baudios.

Paridad Define el bit de paridad de los bytes transmitidos.
  • Impar (2)
  • Par
  • Ninguna

La configuración de fábrica es Par a fin que coincida con los valores de los equipos de Schneider Electric. La mayoría de equipos Modbus de terceros son compatibles con esta configuración de paridad.

Número de bits de parada Define el número de bits de parada transmitidos entre dos bytes.

1 o 2

La configuración de fábrica es de 1 a fin de que coincida con los valores de los equipos de Schneider Electric. La mayoría de equipos Modbus de terceros son compatibles con este número de bits de parada.

Tiempo de espera Define el tiempo que el Com'X debe esperar antes de generar un error en relación con una solicitud Modbus no respondida.

De 100 a 10000 ms

La configuración de fábrica es de 1000 ms a fin de que coincida con los valores de los equipos de Schneider Electric.

Resistencia de terminación Tiene un valor de 120 Ω.

Sí o No

Resistencia de terminación deberá activarse si el Com'X está ubicado en el extremo del bus de distribución Modbus. Si no se observa esta regla, se puede ocasionar una interrupción de las comunicaciones.

Polarización de línea serie Tiene un valor de 510 Ω.

Sí o No

Recomendamos que sea el dispositivo maestro el que polarice la línea. Ningún otro dispositivo esclavo ha de admitir ni activar resistencias de polarización de la línea.

(1) Un valor elevado de Velocidad en baudios reduce el tiempo de respuesta, pero quizás sea más sensible a las perturbaciones. En caso de perturbación, verifique la impedancia de la línea serie antes de reducir el valor de Velocidad en baudios.

(2) Las configuraciones Par o Impar habilitan una comprobación de integridad de bytes que podría detectar errores de transmisión al nivel de los bytes. En este nivel, utilizar esta comprobación no aporta ventaja alguna, ya que el protocolo Modbus realiza una comprobación de CRC que mantiene la integridad de la totalidad de la trama Modbus.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?