Opciones de configuración de red
En esta tabla se presentan las opciones de configuración de red del Com'X:
Opciones | Puerto | |||
---|---|---|---|---|
Puerto Ethernet 1 | Puerto Ethernet 2 | Wi-Fi | GPRS/3G | |
GPRS/3G solamente | Configuración y recopilación de datos(1) | Configuración(1) y recopilación de datos | Configuración(2) | Publicación de datos |
GPRS/3G y red conmutada | Configuración y recopilación de datos | Configuración(2) | Publicación de datos | |
Solo Wi-Fi | Configuración y recopilación de datos(1) | Configuración(1) y recopilación de datos | Configuración, recopilación y publicación de datos | – |
Wi-Fi y red conmutada | Configuración y recopilación de datos | Configuración, recopilación y publicación de datos | – | |
2 puertos conmutados (1 dirección para ambos) | Configuración, y recopilación y publicación de datos | Configuración(2) | – | |
2 puertos independientes (1 dirección IP para cada uno) | Configuración y publicación de datos | Configuración y recopilación de datos | Configuración(2) | – |
(1) Uso preferido para este puerto. (2) Disponible únicamente en modo de punto de acceso Wi-Fi. |
Con un módem GPRS o 3G
El módem GPRS o 3G sirve para publicar datos.
Si desea utilizar Ethernet para la recopilación de datos, configure el Com'X como GPRS/3G y red conmutada. De lo contrario, el Com'X deberá configurarse como GPRS/3G solamente.
Cuando el Com'X se configura como GPRS/3G solamente, el puerto Ethernet 2 hace de servidor DHCP. Este modo permite conectar un PC para la configuración.
Si se instala un módulo Wi-Fi, este puede utilizarse para establecer una conexión con un PC, una tableta o un smartphone para configurar el sistema.
Con una llave Wi-Fi
Es posible utilizar una llave Wi-Fi para publicar datos. Si desea utilizar Ethernet para la recopilación de datos, configure el Com'X como Wi-Fi y red conmutada. De lo contrario, el Com'X deberá configurarse como Wi-Fi solamente.
Ethernet a través de cable
Si el Com'X no utiliza un módem GPRS/3G o un módulo Wi-Fi para la publicación de datos, es posible configurar los dos puertos Ethernet por separado.