DOCA0098ES-09

Propiedades de medición y de señal del medidor principal

El medidor principal personalizado incorpora parámetros personalizados para las propiedades de medición de cada una de las dos salidas de impulsos, y las mismas propiedades de señal que el medidor principal estándar.

Todas las salidas de impulsos presentan las propiedades de medición siguientes:

Campo Descripción
Elemento de conteo Seleccione un elemento de medición de la lista o bien seleccione Personalizar y especifique un nombre personalizado en el campo Elemento de conteo personalizado.
Unidad de conteo Seleccione una unidad de medición de la lista o bien seleccione Personalizar y especifique un nombre personalizado en el campo Unidad de conteo personalizada.
Valor del impulso El contador de impulsos se incrementa en este valor cada vez que se recibe un impulso. La lista está restringida a los valores que se corresponden con el tipo de medidor seleccionado.
Rango superior

Define el momento en el que el contador de energía activa se restablece en cero.

Elemento de flujo Seleccione un elemento de flujo de la lista o bien seleccione Personalizar y especifique un nombre personalizado en el campo Elemento de flujo personalizado.
Unidad de flujo

Seleccione una unidad de flujo de la lista o bien seleccione Personalizar y especifique un nombre personalizado en el campo Unidad de flujo personalizada.

Todas las salidas de contacto presentan las propiedades de señal siguientes:

Campo Descripción
Elemento de señal Especifique el nombre de esta señal o acepte el nombre predeterminado Status Output n, donde “n” representa el número de señal (de 1 a 4).
Valor de 0 Especifique el estado asociado con un valor de 0. El valor predeterminado es DES.
Valor de 1 Especifique el estado asociado con un valor de 1. El valor predeterminado es CON.

Tabla de mediciones

Las selecciones que realiza en las propiedades de medición y de señal, incluidas las propiedades personalizadas de salidas de impulsos, se reflejan en la Tabla de mediciones.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?