DOCA0098ES-09

Medidores de impulsos integrados

Los medidores de impulsos integrados cuentan con propiedades de medición específicas.

Propiedades de medición

En esta tabla se describen las propiedades de las mediciones correspondientes a un medidor de impulsos integrado de Schneider Electric:

Campo Descripción Comentario
Conectado a Muestra el dispositivo aguas arriba y el número de la entrada digital a la cual se conecta el dispositivo. El número de la entrada digital puede modificarse. Solo se enumeran las entradas digitales disponibles del dispositivo aguas arriba. El dispositivo puede desconectarse seleccionando Ningún dispositivo conectado en la lista de dispositivos aguas arriba. A través de esta lista no es posible cambiar de un dispositivo aguas arriba a otro.
Valor del impulso El contador de energía activa se incrementa en este valor cada vez que se recibe un impulso. La lista está restringida a los valores que se corresponden con el tipo de medidor seleccionado. El valor no puede modificarse si hay un única longitud de impulso posible, como por ejemplo en el caso del medidor iEM2000T.(1)
Desfase Establece un desfase para la energía activa y su valor puede ser positivo o negativo. Le permite iniciar el contador con el valor que puede leerse en la pantalla del medidor.
Rango superior Define el momento en el que el contador de energía activa se restablece en cero. El contador se restablece en cero cuando alcanza el valor especificado.
(1) Consulte la documentación del medidor de impulsos específico para obtener más información.

Tabla de mediciones

La potencia activa se calcula a partir de la frecuencia de impulsos recibida.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?