DOCA0098ES-09

Estado del dispositivo Modbus detectado

Los dispositivos detectados pueden tener diferentes estados.
Mensaje Descripción
Aceptar El Com’X ha detectado el dispositivo y es compatible con este.
Este dispositivo ya está conectado El dispositivo se ha detectado a partir de una detección Modbus previa o gracias a una entrada manual. El dispositivo es compatible con el Com’X.
Unknown device Aunque se ha detectado el dispositivo, este no es compatible con el Com’X. esto sucede cuando se trata de un dispositivo personalizado para que no se han creado modelos personalizados en la Biblioteca personalizada.
No se ha detectado ningún dispositivo No hay ningún dispositivo conectado a esta dirección Modbus (ID de esclavo).
Consulte la sección Modificación de dispositivos para modificar la configuración del dispositivo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?