DOCA0098ES-09

Estadísticas de redes

El dispositivo proporciona estadísticas recientes
Parámetro Descripción
Ethernet
Velocidad

Cadena de estado que representa la configuración de velocidad que se utiliza para comunicarse con el dispositivo conectado.

Opciones: 10 Mbps o 100 Mbps

Bidireccional

Cadena de estado que representa la configuración bidireccional.

Opciones: Bidireccional simultánea o Bidireccional no simultánea

Colisiones Contador que aumenta cada vez que se reenvía una trama debido a detección de colisiones.
Errores de CRC de tramas Contador que aumenta cada vez que se recibe una trama que contiene una suma de verificación/CRC que nocoincide con la calculada.
Errores de trama Contador que incrementa su valor cada vez que se detecta un error de trama de recepción.
Paquetes recibidos correctamente Contador que incrementa su valor cada vez que se recibe un paquete de forma correcta.
Paquetes de recepción descartados Contador que incrementa su valor cada vez que se descarta un paquete de recepción.
Errores de recepción Contador que incrementa su valor cada vez que se recibe un paquete con un error de recepción.
Paquetes transmitidos correctamente Contador que incrementa su valor cada vez que se transmite un paquete de forma correcta.
Paquetes de transmisión descartados Contador que incrementa su valor cada vez que se descarta un paquete de transmisión.
Errores de transmisión Contador que incrementa su valor cada vez que un paquete de transmisión experimenta un error de transmisión.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?