Lectura de registros de dispositivo
A continuación se muestran los parámetros de Lectura de registros de dispositivo.
Valor | Descripción | Opciones |
---|---|---|
Nombre del dispositivo | Selecciona un dispositivo que leer de la lista de dispositivos añadidos previamente. Para leer un dispositivo no definido en la lista de dispositivos, especifique el ID local de este. | — |
ID local | Dirección del dispositivo que va a leerse. |
1,-255 Predeterminado: 1 |
Registro de inicio | Primer registro para leer. | Predeterminado: 1000 |
Número de registros | Número de registros para leer. |
1,-125 Predeterminado: 10 |
Registro | Columna que muestra los números de registros. | — |
Valor |
Columna que muestra los datos almacenados de cada registro. Los valores recuperados dependen del dispositivo conectado al Com’X. Consulte la documentación correspondiente al dispositivo conectado para obtener más información acerca de los valores de los registros almacenados. |
— |
Tipo datos | Menú para la selección del tipo de datos contenidos en los registros y del formato (decimal, hexadecimal, binario o ASCII) en el que desea que se devuelvan estos. |
Registros de retención, Registros de entrada, Bobinas de salida, Bobinas de entrada o ID de dispositivo Predeterminado: Registros de retención. |