Descripción general de la interfaz de usuario
En este gráfico se muestra la distribución de la interfaz:
Encabezado
El encabezado muestra la información siguiente en la parte superior de todas las páginas:
| Estado | Registro de datos: Muestra el estado del registro de datos, que puede activarse en la ficha Puesta en marcha. |
| Publicación periódica: Muestra el estado de la publicación, que puede activarse en la ficha Puesta en marcha. | |
| Almacenamiento disponible: Muestra el almacenamiento disponible para registro de datos. | |
| Información genérica | Enlace de nombre de usuario/admin: muestra los usuarios conectados |
| Acerca de: Haga clic aquí para acceder a la información acerca del Com’X 510, el módem GPRS o 3G (número de serie y dirección MAC), los puertos Ethernet IPv4, la dirección IPv6 y las versiones de software. | |
| Cerrar sesión: Para salir de la sesión, haga clic en Cerrar sesión o cierre el explorador. Se recomienda salir de la sesión del Com’X 510 cuando no se esté utilizando. | |
| Hora: Muestra la hora especificada en Configuración de fecha/hora. |
Fichas principales y subfichas
Las subfichas muestran los submenús alojados bajo la ficha principal seleccionada. Puede usar su navegador web para marcar como favoritas las subfichas de la interfaz web del Com’X 510.
Botones de acción
Los botones de acción se corresponden con la ficha seleccionada y varían de unos casos otros. En esta tabla se describen los botones de la interfaz:
| Botón | Acción |
|---|---|
| Guardar cambios |
Valida las modificaciones. Está deshabilitado cuando
|
| Cancelar | Cancela las modificaciones, para volver a la última configuración guardada. |