DOCA0098ES-09

Eventos registrados

El dispositivo es capaz de registrar sucesos.

Los eventos registrados son los siguientes:

Tema Evento
Recurso

Cambio en la configuración de

  • dispositivos;
  • publicación.

Entrega Pasos y estado de la publicación (incorrecto o correcto)
Activación/desactivación de la publicación periódica
Registro de datos Activación/desactivación del registro de datos
Seguridad Inicio de sesión incorrecto
Alarma Nivel de señal GPRS/3G bajo
Detección de error durante el inicio de sesión
Dispositivo sin comunicación
Sobrecarga de la CPU o la RAM
Interrupciones en las comunicaciones con dispositivos de medición
Sistema Modificación de la configuración horaria
Actualización y estado del firmware
Hora de reinicio

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?