Recomendaciones sobre la configuración de seguridad
- No añada más usuarios de los que necesitan acceder al dispositivo y evalúe las necesidades de su sistema antes de permitir que los usuarios accedan a páginas críticas, por ejemplo, Gestión del firewall o Configuración del dispositivo.
- Limite el número de direcciones IP que pueden acceder al Com'X.
- No utilice certificados SHA1.
Buenas prácticas recomendadas para protocolos no seguros
![]() |
---|
Posible merma
de la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad del sistema
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños
en el equipo.
|
Protocolos no seguros | Riesgos | Buenas prácticas |
SMTP |
|
Para la publicación:
|
HTTP |
|
Para la configuración de red:
Para la publicación:
|
FTP |
|
Para la publicación:
|
Modbus TCP/IP. |
|
Para la comunicación entre dispositivos Modbus:
|