DOCA0098ES-09

Mantenimiento

El acceso en tiempo real a los registros de mantenimiento le permite comprobar datos como números excesivos de accesos denegados, actualizaciones de firmware imprevistas o restauraciones de copias de seguridad no planificadas.

Copia de seguridad de la configuración

La copia de seguridad de la configuración le permite recuperar la configuración del dispositivo y el Com'X.

Firmware

Los usuarios únicamente pueden instalar firmware firmado por Schneider Electric.

** Consulte la sección Registros. Consulte la sección Guardado de la configuración y Restauración de la configuración Consulte la sección Actualización del firmware.

Acceso remoto desde Cloud Services

De forma predeterminada, es posible acceder a los dispositivos Com'X conectados a DSP a través de la asistencia remota. La opción Habilitar acceso remoto desde la nube está habilitada de forma predeterminada. Por motivos de seguridad, se recomienda deshabilitar esta función y habilitarla únicamente cuando sea necesario acceder de forma remota para recibir asistencia técnica de Schneider Electric.

Consulte la sección Deshabilitación de Acceso Remoto desde Cloud Services para obtener información adicional.
** Consulte la sección Registros. Consulte la sección Guardado de la configuración y Restauración de la configuración Consulte la sección Actualización del firmware.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?