DOCA0098ES-09

Exportación de datos segura

Utilizar un protocolo seguro al publicar registros de datos puede contribuir a evitar su intercepción y corrupción.

Entre las opciones de publicación seguras se incluyen: 

  • HTTPS al publicar datos en forma de archivo .csv o publicar en Energy Operation.
  • SMTP con modo de seguridad de conexión en TLS/SSL o STARTTLS al publicar un archivo .csv por SMTP. El modo predeterminado es Ninguno.
  • DSP (una Schneider Electric plataforma alojada)

Plataforma de destino no viene configurado de forma predeterminada. Si va a publicar en una ubicación distinta de DSP, deberá configurar el protocolo en Configuración > Configuración general > Publicación y, a continuación en Ajustes de correo electrónico en caso de utilizar SMTP.

** Consulte la sección Definición del protocolo de transferencia y Configuración del servidor SMTP.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?