DOCA0098ES-09

Gestión de usuarios

Gestión de usuarios le permite crear grupos de usuarios con permisos configurables para funciones del Com’X. Puede restringir el acceso a funciones asignando usuarios individuales a un grupo.

Existen dos grupos predeterminados: 

  • administrator: con derechos de modificación sobre todas las funciones; no podrá modificar este grupo.

  • guest: con derechos de visualización sobre determinadas funciones. Solo los administradores podrán modificar este grupo.

Solo los administradores podrán añadir, modificar o eliminar usuarios y grupos.

** See User Management
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?