DOCA0098ES-09

Configuración de puertos

Existen parámetros predeterminados de Gestión del firewall correspondientes a cada uno de los protocolos en función de las interfaces.
  Ethernet 1 Ethernet 2 Wi-Fi GPRS/3G
HTTP 80, Activado 80, Activado 80, Activado 80, Desactivada
HTTPS 443, Activado(1) 443, Activado(1) 443, Activado 443, Desactivada
Modbus TCP 502, Desactivar 502, Activado 502, Activado 502, Desactivada
(1) No puede actualizarse.
NOTA: Consulte la sección Recomendaciones sobre la configuración de seguridad para obtener información adicional. sobre los riesgos asociados con los protocolos no seguros y las buenas prácticas recomendadas.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?