DOCA0098ES-09

Configuración de la identificación de publicaciones

Existen parámetros de identificación de publicaciones para Energy Operation.
Campo/botón Descripción
ID de publicación

Número identificador único del emplazamiento para la base de datos de Energy Operation. Además, sirve para crear emplazamientos en Energy Operation.

El Com’X genera este ID automáticamente.

Generar ID de publicación nuevo

Este botón genera un nuevo número de ID de publicación. Use este botón siempre que reutilice

  • el Com’X para un nuevo emplazamiento;
  • la actual configuración del Com’X en un emplazamiento distinto.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?