DOCA0098ES-09

Conexión con Digital Service Platform

**
Para publicar en DSP, deberá habilitar Schneider Electric Services en Configuración > Configuración general > Schneider Electric Services.

Los estados de conexión con el Digital Service Platform se confirman con una marca de verificación verde en caso de activación o atenuado en caso de desactivación. Una marca de verificación roja señala un problema con el estado de conexión específico. Los tres estados de conexión son:

Inicializar: agente DSP inicializado.

Autenticar: conexión DSP autenticada.

Conectar: conexión DSP completada; el dispositivo se ha identificado en la plataforma remota.

NOTA: Los registros de mantenimiento registran los cambios de estado de Schneider Electric Services.

Al utilizar la conexión con DSP, las actualizaciones del firmware se lanzan automáticamente. Se recomienda actualizar el firmware si desea usar la plataforma DSP con una conexión GPRS más lenta.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?