DOCA0098ES-09

Resolución de problemas en dispositivos de medición

Hay disponibles consejos para resolver problemas en los dispositivos de medición.
PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO DE ARCO
  • Solo el personal cualificado deberá instalar y reparar este equipo.
  • Utilice un equipo de protección individual (EPI) adecuado y siga las prácticas de seguridad de trabajos eléctricos. Consulte la normativa NFPA 70E para los EE.UU., CSA Z462 o la normativa local aplicable.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Resolución de problemas en entradas digitales

En esta tabla se describe cómo solucionar problemas en entradas digitales:

Problema Posible solución
No se reciben impulsos. El indicador LED de entrada digital no parpadea. Puentee los terminales de entrada entre el terminal y la fuente de alimentación de 12 V utilizando un pequeño tramo de hilo para confirmar que el LED funciona. Si el LED de entrada se ilumina al puentear los terminales de entrada, es probable que el problema esté en el medidor, el cableado al medidor o ambos.

Verifique que el medidor de salida de impulsos está conectado a un terminal de salida digital y a la fuente de alimentación de 12 V.

Consulte la guía de instalación para acceder a los diagramas de cableado.

Verifique que el dispositivo de salida de impulsos se encuentra en funcionamiento.
No se reciben impulsos. El indicador LED de entrada digital parpadea. Verifique el número de la entrada digital a la cual está conectado el medidor de impulsos.

Resolución de problemas en entradas analógicas

En esta tabla se describe cómo solucionar problemas en entradas analógicas:

Problema Posible solución
No se puede leer ningún valor analógico.

Verifique que el sensor de salida analógica está conectado a los terminales correctos.

Consulte la guía de instalación para acceder a los diagramas de cableado.

En la página web de configuración, verifique que el número de la entrada analógica se corresponde con el tipo adecuado de sensor: RTD, 0–10 V, o 4–20 mA.

Posibles errores de inicio de sesión

En esta tabla se enumeran los posibles errores de inicio de sesión del registro de datos.

Código de error Definición
0 Ningún error detectado
19 No se han registrado valores válidos para el intervalo de registro. Probablemente se debe a un fallo en las comunicaciones con el dispositivo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?