Resolución de problemas en Com’X
Acceso al Com’X
Problema | Posible solución |
---|---|
No es posible iniciar sesión a través de la red LAN del cliente. | Inicie sesión en el Com'X. Compruebe la dirección IP. |
Pérdida de la contraseña | Siga el procedimiento para restablecer la contraseña. |
Páginas web
Problema | Posible solución |
---|---|
Las páginas web no se muestran correctamente. | Verifique la resolución de pantalla de su portátil. Como mínimo, esta debe establecerse en 1280 x 1024. |
En Internet Explorer, verifique que el cuadro Mostrar sitios de la intranet en Vista de compatibilidad está deshabitado seleccionando en el explorador la opción Configuración de Vista de compatibilidad de la ficha Herramientas. | |
Elimine el historial de navegación. |
Digital Service Platform Selección
Problema | Preguntas para formular | Posible solución |
---|---|---|
Problema de autenticación |
¿Estaba el Com'X conectado al DSP antes de observarse el problema? ¿Se trata de un Com‘X duplicado o se trata de un restablecimiento de fábrica del Com’X? |
En caso afirmativo, restablezca la configuración en el Com’X. En caso afirmativo, contacte con Schneider Electric Services. |
No es posible conectar con Digital Service Platform después de configurar el proxy. |
No procede |
Desactive y active Schneider Electric Services. |
No es posible establecer fecha/hora en el Com’X. |
¿Está conectado el Com’X a Digital Service Platform? |
En caso afirmativo, espere a que la fecha y hora se sincronicen y se muestren. |
Publicación de datos
Problema | Posible solución |
---|---|
La publicación en la plataforma ha sido incorrecta. |
|
La publicación en la plataforma mediante Ethernet o Wi-Fi ha sido incorrecta. | Verifique si se ha implantado un proxy en la red. |
El Com'X se conecta con el servidor FTP pero no consigue entregar el archivo de datos. | Verifique que su cuenta FTP dispone de los permisos necesarios pare renombrar archivos en el servidor FTP. |
Actualización del firmware
Problema | Posible solución |
---|---|
El firmware no se actualiza al administrarlo mediante una llave de memoria USB conectada al panel frontal. | Borre el archivo “DNxxxxxxxxxxxxx-xxx” (donde “xxxxxxxxxxxxx-xxx” es el número de serie del Com'X) registrado en el directorio raíz de la llave de memoria USB. |
Eventos
Problema | Posible solución |
---|---|
EcoStruxure™ Facility Expert no recibe sucesos del Com’X. |
|