DOCA0098ES-09

Acceso a través del puerto Ethernet con Windows

Acceda a la interfaz de usuario del Com'X para realizar la configuración inicial usando Windows 10.

La configuración predeterminada del puerto 2 Ethernet del Com'X es el servidor DHCP.

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Solo el personal cualificado deberá instalar y reparar este equipo.
  • Utilice un equipo de protección individual (EPI) adecuado y siga las prácticas de seguridad de trabajos eléctricos. Consulte la normativa NFPA 70E para los EE.UU., CSA Z462 o la normativa local aplicable.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
AVISO
conflicto de la dirección ip
No conecte el puerto Ethernet de un Com'X a una red de área local si dicho puerto está configurado como servidor DHCP.
El incumplimiento de estas instrucciones puede mermar las comunicaciones.
  1. Desconecte el ordenador local de todas las redes.
  2. Conecte un cable Ethernet desde el ordenador local hasta el puerto Ethernet 2 del Com'X.
  3. Abra el Explorador de Windows en el ordenador local y haga clic en Red.

    El Com'X aparecerá en la lista de dispositivos.

  4. Haga doble clic en el Com'X. A continuación, la página de inicio de sesión se abrirá automáticamente en el explorador web predeterminado.
    NOTA: El protocolo HTTPS está habilitado de forma predeterminada en la configuración del Com'X. El Com'X posee un certificado de seguridad autofirmado, por lo que, al conectarse con la interfaz del servidor de energía, se muestra un mensaje de seguridad. Antes de aceptar, confirme que se ha establecido comunicación con el servidor de energía.
  5. Escriba el nombre de usuario (predeterminado: admin) y la contraseña (predeterminada: admin).
    NOTA: El nombre de usuario y la contraseña respetan mayúsculas y minúsculas.
  6. Haga clic en Aceptar.
    Consulte la sección de resolución de problemas si el Com'X no aparece.
    Para instalar un nuevo certificado, consulte la sección Servidor web local.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?