Acceso a través del puerto Ethernet con otros sistemas operativos
La configuración predeterminada del puerto 2 Ethernet del Com'X es el servidor DHCP.
![]() |
---|
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O
ARCO ELÉCTRICO
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
AVISO |
---|
conflicto de la dirección ip
No conecte el puerto Ethernet de un Com'X a
una red de área local si dicho puerto está configurado como
servidor DHCP.
El incumplimiento de estas instrucciones puede mermar
las comunicaciones.
|
- Desconecte el ordenador local de todas las redes.
- Conecte un cable Ethernet desde el ordenador local hasta el puerto Ethernet 2 del Com'X.
- Abra el explorador web.
- Escriba [10.25.1.1] en la barra
de direcciones y pulse Intro.NOTA: El protocolo HTTPS está habilitado de forma predeterminada en la configuración del Com'X. El Com'X posee un certificado de seguridad autofirmado, por lo que, al conectarse con la interfaz del Com'X, se muestra un mensaje de seguridad. Antes de aceptar, confirme que se ha establecido comunicación con el Com'X.
- Escriba el nombre de usuario (predeterminado: admin) y la contraseña (predeterminada: admin).NOTA: El nombre de usuario y la contraseña respetan mayúsculas y minúsculas.
- Haga clic en Aceptar.Para instalar un nuevo certificado, consulte la sección Servidor web local.