DOCA0098ES-09

Recuperación de valores de proxy

Puede recuperar sus valores de proxy de red desde Internet Explorer.

En este gráfico se muestra la interfaz con que recuperar valores de proxy de Internet Explorer:

  1. Ficha Conexiones:

  2. Configuración de la red de área local (LAN)

  3. Servidor proxy con dirección y puerto

  1. Haga clic en el menú Herramientas.
  2. Seleccione Opciones de Internet en el menú desplegable.
  3. Seleccione la ficha Conexiones.
  4. Haga clic en el botón Configuración de LAN.
  5. Lea los valores del proxy de la ventana Configuración de la red de área local (LAN).
  6. Copie los mismos valores en la configuración de proxy de Com'X.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?