DOCA0098ES-09

Inicio del registro de datos

Deberá iniciar el registro de datos en su servidor de energía para que registre datos.
Antes de poder registrar datos, deberá
  • finalizar la configuración del Com’X.
  • configurar los dispositivos que desea que registren datos.
  • seleccionar los datos que van a registrarse.
  1. Haga clic en Puesta en marcha > Registro de datos.
  2. Haga clic en Iniciar el registro de datos.

    Se mostrarán la fecha y la hora en la que comienza el registro.

Para deshabilitar el registro de datos, haga clic en Puesta en marcha > Registro de datos > Detener el registro de datos.

**(Consulte la sección Gestión de dispositivos) (consulte la sección Selección de mediciones que publicar)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?