DOCA0098ES-09

Configuración de los parámetros avanzados de Ethernet

Es posible personalizar la configuración de red para su entorno específico modificando la configuración avanzada de Ethernet.
AVISO
Merma en el rendimiento de la red
Solo los trabajadores cualificados deben modificar los valores de Configuración avanzada de Ethernet. Tales modificaciones deben realizarse solo después de consultar y comprender la configuración avanzada de Ethernet.
El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar una merma en el rendimiento de la red.
  1. Haga clic en Configuración > Comunicaciones > Parámetros avanzados de Ethernet.
  2. Especifique el valor de Periodo de vida.
  3. Mantenimiento de conexión TCP está habilitado de forma predeterminada.
    • Especificar el tiempo de mantenimiento de conexión.
    • haga clic en No para deshabilitar Mantenimiento de conexión  TCP.
  4. Haga clic en Guardar cambios.

    Para volver a los valores predeterminados, haga clic en Predeterminado.

** consulte la sección Parámetros avanzados de Ethernet
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?