Configuración de los puertos Ethernet
- Haga clic en .
- Seleccione el campo Seleccionar la configuración
de red.NOTA: Si modifica la configuración del puerto Ethernet a través del cual está realizando la configuración, se le desconectará a través del explorador. De ser este el caso, abra el explorador de nuevo para continuar con la configuración.
- Seleccione 2 puertos independientes (1 dirección IP para cada uno) en la lista desplegable.
- Seleccione Cliente DHCP y Dirección IPv4 estática en la lista desplegable Modo de configuración.
- En el menú expandible Configuración
de Ethernet, especifique los parámetros en los campos Configuración de WAN (Eth1) y Configuración
de LAN (Eth2).
El campo Estado de la interfaz cambiará a ACTIVO (si se ha cableado correctamente).
- En el menú expandible Configuración
de red general, escriba las direcciones en los campos Pasarela predeterminada y Servidor DNS primario y, de ser necesario, en Servidor DNS secundario.
El administrador informático es el encargado de asignar las direcciones al Com'X.
- Para habilitar las respuestas al ping, seleccione Sí en .
Responder al ping está deshabilitado de forma predeterminada.
- Haga clic en Guardar cambios.