DOCA0098ES-09

Configuración de parámetros de proxy

**need 210 topic, or delete graphic
Si lo necesita, puede configurar los parámetros de proxy de Internet.
El administrador de la red proporciona la dirección del proxy y el número de puerto. De forma alternativa, puede recuperar estos valores en las Opciones de Internet del PC conectado a la LAN.
  1. Haga clic en Configuración > Configuración general > Configuración de proxy.
  2. Seleccione el campo Configuración de proxy HTTP o Configuración de proxy HTTPS.
  3. Marque la casilla de verificación Activar compatibilidad de proxy HTTP.
  4. Escriba la dirección y el puerto del proxy en los campos Dirección proxy y Puerto proxy.
  5. Si es necesaria la autenticación de proxy, seleccione en El proxy requiere autenticación y especifique el nombre de usuario y la contraseña del proxy.
  6. Haga clic en Guardar cambios.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?