DOCA0098ES-09

Creación de una red de ZigBee por primera vez

Schneider Electric suministra accesorios para instalar la llave ZigBee fuera del armario. NOTA: Es necesario interrumpir la alimentación del Com’X antes de insertar o extraer el dongle de Zigbee del Com'X.

Para obtener más información, consulte la ficha de instrucciones de ZigBee. Utilice este procedimiento siempre que no se haya creado nunca en el pasado una red de ZigBee para el Com’X.

AVISO
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
No instale la llave ZigBee en el interior del armario o el tablero de distribución si utiliza la configuración de transmisión de alta potencia.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

  1. Apague el Com’X.
  2. Inserte la llave ZigBee en uno de los puertos USB del Com’X, o conéctela al Com’X mediante el cable de extensión USB.
  3. Encienda el Com’X y espere a que el indicado LED de alimentación se ilumine en verde.
    NOTA: El firmware de la llave ZigBee se instala junto con el firmware del Com’X. El Com’X actualiza automáticamente el firmware si hay disponible una nueva versión.
  4. Inicie sesión en el Com’X y seleccione Configuración > Comunicación > Ajustes de ZigBee.

    Aparecerá la pantalla Ajustes de ZigBee.

  5. En el campo Activar ZigBee, seleccione .
  6. (Opcional) En el campo Canal, seleccione un canal ZigBee. Si deja la configuración en --, el Com’X escanea todos los canales disponibles y selecciona automáticamente un canal para la red de ZigBee. Suele seleccionarse el canal con la señal más intensa.
  7. En el campo Potencia de emisión, seleccione una de las siguientes opciones:
    • Potencia simple: Seleccione esta opción cuando la llave ZigBee y todos los dispositivos ZigBee se encuentran en el mismo tablero de distribución o armario.
    • Potencia elevada: Seleccione esta opción cuando la llave ZigBee se conecte al Com’X mediante un cable de ampliación USB. Se le solicitará que confirme que la llave ZigBee está fuera del tablero de distribución o el armario. Haga clic en Aceptar para confirmar.
  8. Haga clic en Guardar cambios.

La configuración tarda aproximadamente 60 segundos en establecerse. Cuando la red se inicia, el Estado de ZigBee muestra que la red está lista para utilizarse, y el indicador LED de la llave ZigBee parpadea en verde.

Deberá usar la función de detección ZigBee para conectar dispositivos a la red.

** (Detección de dispositivos ZigBee)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?