Instalación de un módem 3G en el Com'X
![]() |
---|
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O
ARCO ELÉCTRICO
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
- Apague el Com’X.
- Abra la puerta delantera del Com'X.
- Conecte el módem 3G.
- En el caso de módems instalados en el interior del Com’X,
conecte el módem al puerto USB interno.
- En el caso de módems 3G que no se instalan en el interior
de la cubierta delantera del Com'X, rompa la pestaña para
crear una abertura para el cable y, a continuación, conecte el
cable del módem al puerto USB interno.
- En el caso de módems instalados en el interior del Com’X,
conecte el módem al puerto USB interno.
- Cierre la puerta del Com'X tal y como se muestra anteriormente.
- Encienda el Com'X. El indicador LED del módem
radio parpadea para indicar que el módem se ha detectado.