DOCA0098ES-09

Selección de configuraciones de red

Seleccione la configuración de red adecuada para el sistema.
  1. Haga clic en Configuración > Configuración general > Configuración de red.
  2. Seleccione la configuración de red en la lista desplegable Seleccionar la configuración de red.
  3. De ser necesario, especifique los parámetros de cada interfaz de conexión mostrada. Consulte las secciones correspondientes.
  4. Haga clic en Guardar cambios.
  5. Espere a que el Com’X se reinicie.

    El indicador LED de alimentación se iluminará en verde cuando el reinicio haya finalizado.

** Configuración de los puertos Ethernet, Configuración GPRS, y Configuración de una red Wi-Fi (consulte la sección Casos de reinicio)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?