DOCA0098ES-09

Conexión de un medidor principal estándar (medidor principal)

Puede conectar las salidas de contactos desde el menú expandible de propiedades del medidor principal estándar.
  1. Haga clic en la ficha principal Configuración del dispositivo.
  2. Seleccione el medidor principal en la vista de árbol del dispositivo.
  3. Seleccione Salida de pulso 1 en el menú expandible Propiedades.
  4. Seleccione el número de salidas digitales en la lista desplegable.
  5. Repita los pasos 3 y 4 con las propiedades de Salida de pulso 2.
  6. Haga clic en Guardar cambios.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?