Creación de sensores analógicos personalizados
- Haga clic en la ficha principal Biblioteca principal.
- Haga clic en +Crear en la parte
inferior izquierda de la página.
Se abrirá el cuadro de diálogo Crear un modelo personalizado.
- Especifique la configuración del modelo personalizado:
Campo Valor Seleccionar tipo de modelo Seleccione Sensor de 4-20 mA o Sensor de 0-10 V. Crear modelo Seleccione la base del nuevo modelo personalizado:
- Nuevo
Tipo Escriba el nombre del nuevo modelo personalizado o acepte el nombre predeterminado, bien Sensor 4-20mA_Personalizado
, bienSensor 0-10V
, dependiendo del tipo de modelo seleccionado._Personalizado
Valor por defecto del producto básico Seleccione el producto básico predeterminado que el nuevo modelo va a medir. Valor por defecto de uso Seleccione el valor predeterminado en función del cual se utilizará el nuevo modelo. - Haga clic en Crear.
Se cerrará el cuadro de diálogo, y se abrirá la página de propiedades del modelo personalizado recién creado para que se establezca la configuración inicial.
- Configure las propiedades del sensor.
Todas las salidas de impulsos presentan las propiedades de medición siguientes:
Campo Descripción
Elemento Seleccione un elemento de supervisión en la lista o bien seleccione Personalizar y especifique un nombre personalizado en el campo Elemento personalizado.
Unidad Seleccione una unidad de supervisión en la lista o bien seleccione Personalizar y especifique una unidad personalizada en el campo Unidad personalizada. Límite inferior Valor asignado como el valor supervisado mínimo. Límite superior Valor asignado como el valor supervisado máximo.
Tabla de mediciones
Las selecciones que realiza en las propiedades de supervisión, incluidas las propiedades personalizadas, se reflejan en la Tabla de mediciones.