DOCA0098ES-09

Creación de contactores o relés de impulsos personalizados

Puede crear un modelo de medidor de impulsos genérico personalizado nuevo.
  1. Haga clic en la ficha principal Biblioteca principal.
  2. Haga clic en +Crear en la parte inferior izquierda de la página.

    Se abrirá el cuadro de diálogo Crear un modelo personalizado.

  3. Especifique los parámetros siguientes:
    Campo Valor
    Seleccionar tipo de modelo Seleccione Contactor o Relé de impulso.
    Crear modelo

    Seleccione la base del nuevo modelo personalizado:

    • Nuevo
    • Basado en un modelo personalizado

    <base model type> Si tiene previsto basar el nuevo modelo personalizado en uno existente, seleccione el modelo personalizado existente en el cual desea basar el nuevo.
    Nombre del modelo Especifique el nombre del nuevo modelo personalizado o acepte el nombre predeterminado Contactor_Personalizado o ReléDeImpulso_Personalizado.
    Valor por defecto del producto básico Seleccione el producto básico predeterminado que el nuevo modelo va a medir.
    Valor por defecto de uso Seleccione el valor predeterminado en función del cual se utilizará el nuevo modelo.
  4. Haga clic en Crear.

    Se cerrará el cuadro de diálogo, y se abrirá la página de propiedades del modelo personalizado recién creado para que se establezca la configuración inicial.

  5. Configure las propiedades de medición de un contactor o relé de impulsos.

    Propiedades de medición

    Campo

    Descripción

    Elemento de señal

    Especifique el elemento que va a supervisarse o acepte la Status Output predeterminada.

    Valor de 0

    Especifique el estado que representa el valor de 0 o acepte el valor predeterminado DES.

    Valor de 1

    Especifique el estado que representa el valor de 1 o acepte el valor predeterminado CON.
De manera predeterminada, las mediciones se registran y publican en la plataforma alojada.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?