DOCA0098ES-09

Creación de modelos personalizados

Para utilizar un modelo personalizado, deberá crear en primer lugar un nuevo modelo personalizado.
  1. Haga clic en la ficha principal Biblioteca principal.
  2. Haga clic en +Crear en la parte inferior izquierda de la página.

    Se abrirá el cuadro de diálogo Crear un modelo personalizado.

  3. Especifique los parámetros siguientes:
    Campo Valor
    Seleccionar tipo de modelo Seleccione un tipo de modelo de la lista. Esta selección determina la estructura de propiedades del nuevo modelo personalizado.
    Crear modelo

    Seleccione la base del nuevo modelo personalizado:

    • Nuevo
    • Basado en un modelo de Schneider Electric
    • Basado en un modelo personalizado

    <base model type> Si tiene previsto basar el nuevo modelo personalizado en uno Schneider Electric existente o en otro personalizado, seleccione el modelo personalizado existente en el cual desea basar el nuevo.
    Nombre del modelo Especifique el nombre del nuevo modelo personalizado o acepte el nombre predeterminado.
    Valor por defecto del producto básico Seleccione el producto básico predeterminado que el nuevo modelo va a medir.
    Valor por defecto de uso Seleccione el valor predeterminado en función del cual se utilizará el nuevo modelo.
  4. Haga clic en Crear.

    Se cerrará el cuadro de diálogo, y se abrirá la página de propiedades del modelo personalizado recién creado para que se establezca la configuración inicial.

Either add related topics or rework this sentence.Refer to the following topics for a description of custom model properties configurations.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?