DOCA0098ES-09

Creación de variables Modbus

**
Como parte del proceso de definición de un dispositivo Modbus esclavo personalizado, deberá configurar las variables Modbus leídas por una trama Modbus.
  1. Haga clic en Editar trama.

    Aparecerá un cuadro de diálogo que le permite configurar todas las variables.

  2. Haga clic en Nuevo elemento para crear una nueva variable y rellene los campos que se describen a continuación:
    Campo Descripción Comentario
    Nombre y Unidad Permite seleccionar un nombre de variable desde la lista de nombres. Este nombre de variable determina las opciones de unidad. Puede seleccionar Personalizar en la lista desplegable y especificar una nueva cadena de texto para los campos Nombre y Unidad.
    Formato Especifica el formato de este número. Hay disponibles varios formatos, tal y como se describe en la tabla siguiente.
    Primera dirección de registro Especifica el primer número de registro. El número de registro deberá estar incluido en el rango de la trama. Si el formato contiene más de un registro, la configuración verifica que el último registro utilizado por esta medición se incluye en el contenido de la trama.
    Factor Medición mostrada = (Valor transmitido x factor) + desfase. La medición mostrada es el valor mostrado en las tablas de mediciones. El valor transmitido es la medición realizada por el medidor.
    Desfase    
    Valor inválido Indica que el valor transmitido no es válido.
  3. Cuando haya terminado de añadir y configurar los parámetros de trama, haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo y, a continuación, haga clic en Guardar cambios.

    En la tabla se describen los formatos disponibles:

    Formato Descripción Valor mínimo Valor máximo Uso de configuración “Endian”

    INT16

    Un registro con valor de número entero con signo -32768 32767 No

    UINT16

    Un registro con valor de número entero positivo 0 65535 No

    INT32

    2 registros con valor de número entero con signo -2147483648 2147483647

    UINT32

    2 registros con valor de número entero positivo

    0 4294967295

    FLOAT32

    Dos registros con valor de coma flotante con signo, codificado conforme a la norma IEEE754 –1E–10 +1E–10

    UINT32_MOD10K

    Dos registros con valor de número entero positivo comprendido entre 0 y 9999 0 99999999

    INT64

    4 registros con valor de número entero con signo –2 (^63) –2 (^63)–1

    UINT64

    4 registros con valor de número entero positivo 0 –2 (^63)–1

    UINT64_MOD10K

    Cuatro registros con valor de número entero positivo comprendido entre 0 y 9999

    0 9 999 999 999 999 999

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?